请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28911 工具与软件:
嗨、团队:
最近、我的客户尝试设计一个降压转换器、所以我想知道对于14V~150V 直流输入、12V 0.1A 输出应用使用 UCC28911是可以的吗?
您能帮助查看此原理图吗?
谢谢!
BR、Bowen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
看起来还可以、但看起来您需要添加 Z1 (< 48V)和 D1。 当 Vin > 48V 时、IVS > 48V/40k = 1.2mA (绝对最大值)、则违反绝对最大值规格。 添加 Z1和 D1后、当 Vin > 48V 时、大于1.2mA 的额外电流将通过 D1和 Z1旁路、IVS 不会超过1.2mA。
通常、应添加 Z2 (12V 以上)以限制可能的过压。