This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:我可以将 UCC28911用于14V~150V 输入、12V 0.1A 输出应用吗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417447/ucc28911-can-i-use-ucc28911-for-14v-150v-input-12v-0-1a-output-application

器件型号:UCC28911

工具与软件:

嗨、团队:

最近、我的客户尝试设计一个降压转换器、所以我想知道对于14V~150V 直流输入、12V 0.1A 输出应用使用 UCC28911是可以的吗?

您能帮助查看此原理图吗?

谢谢!

BR、Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来还可以、但看起来您需要添加 Z1 (< 48V)和 D1。 当 Vin > 48V 时、IVS > 48V/40k = 1.2mA (绝对最大值)、则违反绝对最大值规格。 添加 Z1和 D1后、当 Vin > 48V 时、大于1.2mA 的额外电流将通过 D1和 Z1旁路、IVS 不会超过1.2mA。

    通常、应添加 Z2 (12V 以上)以限制可能的过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的快速回复。

    我更改了原理图并完成了布局、您能帮助检查一下吗?

    另外、在15~150V 系统中使用此设计是否会降低效率? 由于这是为高压系统设计的...

    谢谢!

    最好的、鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D20和 D18位置不正确、它们应该位于 L2的左侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    谢谢!

    BR、Bowen