This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118

Guru**** 2524520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415345/lm5118-lm5118

器件型号:LM5118

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的要求是具有多输出直流/直流转换器、  

输入电压:24V  

Vout1:12V、5A

Vout2:12V、5A  

Vout3:19V、6A

我已经使用 TI 电源设计工具生成电路并进行仿真。

进一步设计了 PCB 布局、即4布局、需要审查、反馈和帮助  

 

LM5118

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我刚刚查看了原理图、这一项目应在开始布局检查之前先固定、因为这会对布局产生影响。

    • 感测电阻与 CS 和 CSG 的连接不正确
    • C43会影响补偿和环路稳定性-因此不建议在此处查看。
    • VCCX 只能在系统上电后连接到 VOUT -如果应使用此引脚、则需要额外的电路。
      但是、由于 VOUT 非常接近 VIN、因此对效率没有太大益处。 因此、可能不使用、VCCX 可以连接到 GND
    • HB 直接连接到不正确的 VCC
    • 对于该功率级别、最好在开关节点上为缓冲器留出空间、以便在需要时放置缓冲器

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Stefan 感谢您提供宝贵的反馈和建议、  
    我已经按照建议进行了更正、  

    我意识到覆铜不合适 、而且散热非常小、
    进一步想知道电感器大小是否正确、我使用 TI 工作台生成 BOM 并进行元件选择。

     谢谢  

    TIDO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajeet:

    我们不建议在布局中使用散热焊盘。 这会给设计带来寄生效应、并且热量无法均匀分布在铜平面上。

    10uH 的电感器尺寸似乎适合您的应用。 该电感器的额定电流是多少? 他能不能说什么呢?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Moritz 表示的分数再次感谢电感器 IRMS=15.5A 的电流额定值

    www.farnell.com/.../3356787.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soumyajeet、

    感谢您提供数据表。

    电感器似乎非常适合此应用。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    莫里茨,感谢所有的帮助,我真的很感激,

    这将是我根据上述建议更改提出的最后一个问题、我已经布置并完成了一个布局、使开关节点更近、并做了一次厚而实的覆铜、

    如果您只能快速回顾一下布局、这将非常有帮助、再次感谢您提供反馈。

    1.关于电流检测电阻 CS 和 CSG 的放置  

    2. Vccx 电阻器放置

    3. HO、HB、HS、 LO 组件  

    标记了输入和输出侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajeet:

    1.电流感应电阻器是功率级的一部分。 这是主电流路径。 必须相应地进行连接:

    我应该与二极管以及 GND 建立短而强的连接。

    2.根据原理图,VCCX 直接连接到 GND。 为什么会有电阻器?

    3.栅极电阻器应靠近 IC 而不是靠近 FET。 自举电容器也可以更靠近 IC。

    此致

    Moritz