This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:隔离式双电源

Guru**** 2513145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417774/lm5155-isolated-split-power-supply

器件型号:LM5155

工具与软件:

你好

对于我的 D 类音频放大器应用、我需要设计具有以下规格的电源:

Vin=11-14V、Vout1=12V、Vout2=-12V、 Iout1=1.5A、Iout2=1.5A、 由于短时间电流脉冲(~10ms 内为10A)而导致的峰值电流消耗、隔离式电源。

通常、这是一种成本敏感型应用、我们很高兴收到有关拓扑和特定应用的建议。 此外、我的担忧也是如此  

1) 1)如果可能、如何使用单个控制器实现两个输出的良好调节?

2)如何保证10A 脉冲期间的电源性能?

3) 3)是否有现成的扼流圈/变压器可以满足这些要求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    感谢您的咨询。

    隔离型反激式解决方案能够满足您的四大要求。 您可以实现隔离、以及正电源轨和负电源轨。

    1.只能调节一个导轨。 然后、另一个电源轨被交叉调节。 此交叉调节的性能在很大程度上取决于变压器的耦合。
    2.为了支持高电流脉冲、应该使用大输出电容。
    3.对于现成的反激式变压器,请查看变压器供应商的网页。

    有关计算帮助、我推荐以下文档:
    https://www.ti.com/lit/an/snva866a/snva866a.pdf

    此致

    Moritz