This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:我想知道如何操作 EVM。

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288EVM-045, USB2ANY, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416815/tps55288evm-045-i-would-like-to-know-how-to-operate-the-evm

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS55288

工具与软件:

我设置了 TPS55288EVM-045和 USB2ANY 、但 TPS55288EVM GUI 中会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:

    请参阅左下角提示、USB2ANY 的固件需要更新、请按照以下步骤操作:

    升级固件的步骤如下:

    1. 关闭 TPS55288 GUI 软件
    2. USB2ANY 连接到笔记本电脑的 USB-A 端口、使用某个器件来保持小黑点、然后在更新完成后释放该小黑点;
    3. 打开 USB2ANY Explorer (需要连接 USB2ANY 才能打开 Explorer 软件)、它将提示更新固件。
    4. 更新固件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    我不明白解释。

    1. 关闭  TPS55288  GUI  软件;⇒OK
    2. USB2ANY 连接到笔记本电脑的 USB-A 端口、用某个东西握住小黑点、然后在更新完成后释放它;⇒我将它插入到 USB 端口并按下小黑点。 您按下了多长时间? 我不知道更新是否完成。
    3. 打开 USB2ANY Explorer (需要连接 USB2ANY 以打开 Explorer 软件)、它将提示更新固件。⇒USB2ANY Explorer 如右侧所示吗?
    4. 更新固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:

    [报价 userid="610975" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416815/tps55288evm-045-i-would-like-to-know-how-to-operate-the-evm/5430618 #5430618"]
    • USB2ANY 连接到笔记本电脑的 USB-A 端口、用某个东西握住小黑点、然后在更新完成后释放它;⇒我将它插入到 USB 端口并按下小黑点。 您按下了多长时间? 我不知道更新是否完成。
    • 打开 USB2ANY Explorer (需要连接 USB2ANY 以打开 Explorer 软件)、它将提示更新固件。⇒USB2ANY Explorer 如右侧所示吗?
    [报价]

    步骤2:您应不断按下黑点、同时打开 USB2ANY Explorer、然后您将看到固件更新提示。 点击"Update"、更新完成后、释放黑点。

    该软件就在您的屏幕截图中。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    我按住此黑点并打开 USB2ANY Explorer。

    我按"确定"、就像它现在一样。

    等了。

    什么是软件?
    "更新"按钮在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:  

    屏幕截图1和2是正确的,但屏幕截图3中,按下的黑洞可能会丢失,请检查项目1和项目2的屏幕截图。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    我试过很多次,但我不能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:

    当屏幕快照3显示时、请尝试断开 USB 与 PC 的连接、然后重新将其插入。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    我能够更新。

    当我连接评估板并再次打开 GUI 时、出现以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:

    您是否已打开输入电源? 与 VCC 连接时、需要为 VIN&EN&GUI 通电。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    我能够连接起来。 通过 GUI 更改输出也效果很好。
    继续进行评估。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:

    感谢您的确认。

    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击已解决按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯