This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:TPS25981稳态电流限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416581/tps25981-tps25981-steady-state-current-limiting

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件:TPS25980TPS25982

工具与软件:

我有疑问。 我想在电流限制为7.5A 的12V 输出电压线路中使用此 IC。 该 IC 是不是合适的选择? 即使负载尝试消耗8A 电流、它也应将电流限制在7.5A、并在约100ms 的时间内提供该限制电流。 如果您能提供帮助、我将不胜感激。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin:

    此 IC 的过流响应是断路器、因此当负载电流为8A 时、该器件将断开电路。 该器件还具有消隐计时器、因此您可以设置在过流保护破坏电路之前允许更高电流的时长。

    该电子保险丝可以处理上述工作条件、但如果您想限制电流、则需要使用电流限制器电子保险丝。 根据电流要求考虑 TPS25980/2/3器件系列。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有几个问题想问。 我要在通电时消耗高浪涌电流的电路前面使用您建议的 TPS25980 IC、将其限制在7.5A、所需持续时间约为100ms。 我能否使用该 IC 来提供持续100ms 的稳定7.5A 电流? 例如、如果我使用此 IC 并选择合适的周围元件、即使连接的10V 输出线尝试消耗8A 电流、它也会将输出限制在稳定的7.5A 持续100ms、从而提供10V * 7.5A = 75W 的一致输出。 在此期间、电流和电压将保持稳定、没有任何压降、从而为电路提供所需的电源。 我查看了数据表、但找不到能具体说明这一点的章节。 如果可能、您能否将我指向相关页面、以便我能够详细查看该页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin:

    在电流限制模式下、该器件仅调节电流。 输出电压不等于输入电压。 它将是 Vout = ILIM * Rload。 Vout 将保持稳定、但处于该电平。 当器件限制电流时、器件上的功率耗散会略高。 这可能会导致热关断、到 TSD 的时间将取决于器件上的功率耗散(PD =(Vin-Vout)* ILIM)(TPS25982数据表中的图25)

    似乎我在推荐时犯了一个错误。 TPS25980没有电流限制型号、因此您无法找到任何相关详细信息。 请参阅 TPS25982X 器件、其"L"型号具有电流限制响应功能。 (第8.3.3.3节)

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持和快速响应。