This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155:HV 输入参考设计

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418076/lm5155-lm5155-hv-input-reference-design

器件型号:LM5155

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我的客户有一个新项目需要学习、如下所示。

产品规格:输入电压范围:4.5~18、9~36、18~75 VDC

因此、LM5155x 的使用需要发射极跟随器线路、并且新产品的尺寸不能同时承受这些线路(已使用0201器件)

如果您有任何建议的路线、请提供这些路线以供参考。

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    感谢您的咨询。

    当输入电压超过绝对最大值时、 最大额定值、我们通常推荐如下所示的电路:

    我没有想到更小的解决方案。

    此致

    Moritz