This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:LM34936

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417693/lm34936-lm34936

器件型号:LM34936

e2e.ti.com/.../4643.webench_5F00_design_5F00_18082832_5F00_6.tsce2e.ti.com/.../3005.webench_5F00_design_5F00_18082832_5F00_7.TSC

工具与软件:

您好、TI 工程师:

输入为26V、输出介于10V 至24V、2.5A 之间。 我已经从 WEBENCH 工具中导出了 TINA 仿真文件。

Q1 -当我尝试仿真瞬态仿真时、仿真大约需要20分钟。 是否有任何其他方法可以减少仿真时间。

Q2 -当我尝试进行直流分析时、它会给出错误的输出电压结果、但在瞬态仿真中、这是正确的结果。 它是导出的 webench 文件的限制还是我做了错误的事情?

附加的仿真文件作为参考。

我很期待收到您的反馈。

此致、

尼尔·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    q1)很抱歉、您正在为冗长的仿真时间感到苦恼。
    不幸的是,这是一个已知的问题,很难克服。 可以调整一些仿真参数以缩短仿真时间、但代价是仿真结果的精度较低、因此不建议这样做。
    根据其他客户的经验、可以使用其他仿真软件实现更高的仿真速度。 但为此、需要将 LM34936的网表库文件传输到另一个仿真器。

    Q2)瞬态模型不适用于交流或直流分析仿真。 它仅适用于(并旨在用于)瞬态仿真。
    这是因为、由于电源转换器的开关行为、TINA 或 PSpice 等仿真器无法找到稳定的状态、因此需要进行瞬态仿真。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我如何 将 LM34936的网表库文件传输到另一个仿真器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:

    第一步是获取未加密库网表文件。
    我刚刚在产品页面上查看( https://www.ti.com/product/LM34936#design-tools-simulation )、发现 LM34936 仿真模型只是以加密状态向公众发布。 未加密的文件仅在遵循 NDA 的情况下发布。
    您知道贵公司是否与德州仪器(TI)签订了有效的 NDA 吗?

    在收到 NDA 下的未加密版本后、此库文件现在可以传输到所选的另一模拟器。 由于仿真器之间的语法可能不同、因此如果不进行调整就无法使用此文件。
    可以在此处找到有关传输模型时常见错误的主题:
    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692613/faq-tina-spice-note-about-encrypted-models-and-importing-models-from-one-simulator-to-another

    很抱歉这个过程比较不方便。

    此致、
    Niklas