This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:审查请求- PMIC 启用电路

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417435/tps65262-2-review-request---pmic-enabling-circuit

器件型号:TPS65262-2
Thread 中讨论的其他器件:TPS65400

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 设计中使用的是 PMIC 器件 TPS65262-2RHBT。 我需要对该 PMIC 的输出进行排序。 LDO1输出应启用降压转换器1、Buck1输出应启用降压转换器2。 我已连接100k 欧姆的下拉电阻  

和一个0欧姆上拉电阻连接到降压稳压器1和降压稳压器2的使能引脚。 上拉电压将是 LDO 1和降压稳压器1的输出。 当 LDO 1和时、100k 下拉电阻器将使能引脚为低电平

不会生成降压稳压器1输出、可避免使能引脚上出现任何不稳定状态。 生成 LDO 1和降压稳压器1输出后、电流将通过0欧姆上拉电阻流向 LDO 1和降压稳压器1的使能引脚

电阻器(电流将避免 使用100k 下拉电阻器的高电阻路径)。  

请提供有关此启用概念的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下,并在这几天给你回复。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它应该在概念上起作用。 我们还有另一个器件、该器件的示例说明了其工作原理。 请找到如下所示的原理图:

    有关更多详细信息、请参阅 TPS65400数据表第9.2.3节和图9-13。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的澄清。

    此致、

    P. Sam Durai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    没问题!

    BRS

    卢西亚