请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22922 主题中讨论的其他器件:TPS22924、
工具与软件:
您好!
在我的 BOM 中、有3个不同的负载开关作为替代方案。 它们是 TPS22922、TPS22924和 TPS22926。
因为 PCBA 内部版本是外包的、所以我不知道使用哪一个。
当我检查标记时、有两种类型的标记、3A73Z5和38W3Z5。
在数据表中、标记包含2个或3个字符。 我想知道这些 IC 是什么吗?
此致、
株式会社日立制作所