This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263:适合为无线电源发送器生成电源轨

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263, TPS65263-Q1, TPS65400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406377/tps65263-suitability-for-generating-rail-for-wireless-power-transmitter

器件型号:TPS65263
主题中讨论的其他器件:TPS65400

工具与软件:

大家好-我正在设计一种在100-1000kHz 范围内运行的非标准2W 感应功率系统。 我希望能够在低负载期间调节次级侧电压、从而更大限度地降低功率损耗。

一种方法是使发送器工作频率进一步远离差分对的谐振点、如 Qi/WPC。

另一种方法是调整向发送器线圈的 H 桥驱动器馈送电的电源轨。 为此、我考虑使用具有 I2C 控制功能的集成式 FET 直流/直流稳压器、例如 TPS65263。  

您能就工作频率和控制拓扑方面的潜在缺点提供建议吗? 我想设置为250kHz 的 DC/DC 将无法"跟上"以800kHz 运行的电感 H 桥负载。 如果不仔细确定输出电容器的大小、预计次谐波或不稳定可能是个问题。  我还预计 、对于具有开关负载的电压模式转换器和电流模式转换器、可能会有这样的偏好。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    TPS65263执行恒定频率、峰值电流模式控制、可简化外部环路补偿。 此器件在固定600kHz 频率下运行。 如果需要可调频率、可以选择 TPS65263-Q1。 有关组件选择、请参阅数据表的"应用和实施"部分。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia -我错了、我复制了错误的器件型号。 我考虑使用 TPS65400、因为它具有多个输出。

    对于负载电流交流频率接近直流/直流频率的这种情况、有没有关于设置直流/直流开关频率的经验法则?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    让我来检查一下并尽快返回给您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    这取决于您的应用要求。 例如、我知道、频率敏感型射频电路等应用中任何会干扰 Tx/RF 频率 Rx 的频率都将被视为噪声、频率敏感型数据转换器和模拟电路。 通过可调节固定频率控制、它可以更好地控制开关频率、从而避免干扰发送/接收频段。 频率关键型应用、例如 无线电、测试和测量、医疗应用、例如超声。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    防止干扰其他电路很有意义。 但我担心的是电压调节和控制稳定性。   

    假设我们从降压转换器开启和 Vout 稳定开始。 现在、我在2MHz 启用了一个具有锯齿形电流的负载。 降压输出大容量电容器将在每个负载脉冲期间提供电流。 例如、假设每个脉冲的输出电容器电压降低30%。 (V=Q/C)

    如果降压稳压器仅以600kHz (t=1.6us)的频率运行、那么在只有三个2MHz 负载脉冲(t=1.5us)之后、输出电容会耗尽90%、Vout 会折叠。

    当降压高侧开关打开时、我预计开关电流会很高峰值、这是因为降压转换器必须为输出电容再充电并为负载提供电流。  我的直觉是、在这种情况下、一些转换器控制环路可能会变得不稳定、我们可能 也会触发 OCP 限制或电感器饱和。

    但是、如果降压转换器的开关 频率高于负载的频率、它将更快地看到 Vout 下降、并在输出电容耗尽之前对其进行调节。

    我要得出的结论是"降压转换器的开关频率应高于负载的频率、从而最大限度地减小所需的输出电容"、但我相信有一些很好的应用手册或文献可以更好地解释这一点。 我记得很久以前读过的有关转换器设计的电荷平衡的文章。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您问的好问题。 请让我检查一下,并在这几天给你回复。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucia -查看您对此应用程序是否有任何指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    不幸的是、我找不到与此主题相关的材料。 但请告诉我们,如果您有进一步的关注,我们可以如何更好地支持您。 非常感谢!

    BRS

    卢西亚