This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:DDR VPP 电源设计验证

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417741/tpsm82902-ddr-vpp-power-supply-design-verification

器件型号:TPSM82902

工具与软件:

你(们)好

请帮助查看 下面的设计并提供您的反馈。

器件型号:TPSM82902SIR

输入电压:12V

输出电压:2.5V

负载电流:672mA

应用:DDR4 VPP 电压

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Haritha、

    总的来说、这对我来说是好事、但建议在最靠近 VIN 引脚的 CIN 中添加一个0.1uF 的陶瓷电容器(>=25V)。

    谢谢!

    Colin