This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:最大值 VOUT 测试点

Guru**** 2390100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417841/tps2596-max-vout

器件型号:TPS2596

工具与软件:

最大 VOUT 的工作电压为 VIN + 0.3V。  

当 Vin = 5V 时、VOUT、max 将为5.3V、对吧? 在125度温度下、导通电阻与2A 输出电流的关系是否为0.3V 压降? 如何获得+0.3V 的最大值?

请帮助您进行澄清。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您不会得到 Vout = Vin + 0.3V。  在正常运行期间、您将得到 Vout = Vin - Ron*ILOAD。 这是限制规格、意味着在任何工作条件或系统用例中、请勿将 Vout -Vin 设计为大于0.3V。

    此致、
    Arush