This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:为什么 UCC28180没有整流输入电压?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412387/ucc28180-why-ucc28180-have-no-rectified-input-voltage

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: UCC28019A

工具与软件:

典型的 PFC 控制芯片需要三个输入值:整流输入电压、总线电压的采样电压以及整流桥后正负极之间的电流。 为什么 UCC28180只有两个输入值而没有整流输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom Tom、  

    UCC28180控制器(以及相似的 UCC28019A)无需对整流输入电压进行采样即可使电流整形与整流输入电压形状相匹配。  此 IC 的电流控制原理是控制 MOSFET 关断时间、而不是导通时间。  

    请参阅 以下文件、其中以简化方式讨论了工作原理:

    e2e.ti.com/.../8814.Multiplierless-PFC-Operation.pdf

    我希望它能够澄清它是如何工作的。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该算法能否设计10KW PFC? 如果不是、哪些因素会限制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们已经在几个不同的线程中解决了您的问题。 请参考其他信息。 谢谢