This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854:计算出的频率与实际频率不匹配。

Guru**** 2652825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417954/uc2854-calculated-frequency-not-matching-actual-frequency

器件型号:UC2854

工具与软件:

我将3300pF 电容器用于 CT、将2.8k Ω 电阻用于 Rset。  测量频率~101kHz 但计算频率~135kHz (F = 1.25/(Rset x CT))。  为何有这么大的差距呢? 电阻器的容差为1%、电容器的容差为10%。

 .   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享完整的原理图和工作条件?