This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:可用于12V 系统?

Guru**** 2509525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160, TPS274C65, TPS4H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416756/tps274c65-usable-with-12v-systems

器件型号:TPS274C65
主题中讨论的其他器件:TPS274160、、 TPS4H000-Q1

工具与软件:

我需要一种方法来监控(12V)警报系统中的开关输出。
TPS274C65AS 正是我想要的、这让我很兴奋。
并且欠压仅适用于24V
就会非常完美。 所示的电路

欠压警告在低于13.5伏时开始。

低于9.3的欠压保护启动

在12伏系统中能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    虽然该器件设计为可与标准24V 系统配合使用、但在与12V 系统配合使用时并没有什么阻碍。 可以屏蔽故障、因此您可以直接忽略欠压警告(它只是警告、没有任何关闭的功能)。 您的电压下降到多低?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压降不是一个固定值。 是否取决于所安装的设备以及系统中节点之间的距离。

    警报系统通过四线电缆(GND、+12V (标称值)、RS485_A、RS485_B)连接。 问题在于远程(~ 100米以外)位置的压降。 TPS274C65AS 的最小电流限制为250 mA。 这可能会导致在100米的18号电缆上产生1.0伏的压降。 大多数负载为30 -60 mA、并将通过电流监控进行验证、但它们可以相加。 根据一段时间、我假设最大压降为3伏。 请注意、大多数12V 警报产品的可用功率范围为9-15伏特。 将+12 (nom)电压提高到13.2V 仅会提供比 Vs_uvwf 高0.9V 的裕度、这不足以用于生命安全应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    了解局限性。 它是否必须是 SPI 器件? 我们有能够在额定12V 电压下工作的 GPIO 控制型高侧开关。 TPS274160将在这方面发挥作用。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持以下要求:

    1. 输出负载电流测量(需要 I2C 或 SPI)
    2. 具有锁存关断功能的可编程电流限制
    3. 检测开路负载情况
    4. 每个通道支持至少700mA
    5. 可在9V 至16V 的电压范围内运行

    据我所知、TPS274C65是市场上唯一满足这些要求的 IC。 可编程电流限制最难满足;我希望输出具有50 mA 默认电流限制、并能够在必要时提高该限制。

    替代方案是3 IC 解决方案:1)限流电源开关、2)用于调节电流限制的数字电位器、以及3) I2C 电流报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    遗憾的是、我们不会集成任何能够满足所有这些要求的器件。 50mA 很复杂、因为它非常低-但 TPS4H000-Q1能够在较低电流一端支持它 但是、它是一款由 GPIO 控制的器件、因此可能需要使用 I2C 扩展器。

    这可能会使解决方案变得过于复杂、但如果将高侧开关与 MSP0L1306等低成本 MCU 耦合、则很可能实现这一切。 您可以使用 DAC 强制 ILIM 引脚上的输出电压来更改阈值。 当然、这会涉及软件开发、但我不确定在您的应用中是否可行。

    此致、
    TIM