This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:堆叠式电池组、在堆叠中心具有系统接地

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416094/bq77915-stacked-pack-with-system-ground-at-center-of-stack

器件型号:BQ77915

工具与软件:

大家好、E2E -

我正在开发一个测试设备中的旧20节串联镍镉电池包的替代产品、并且我正在考虑将6S 锂离子电池组与一对 BQ77915配合使用。 "缺点"是该电池组需要以电池组中心为基准、以便在输出端提供分离式正/负电压轨。 同样、它将使用一组+13 / 0 /-13V 电源进行充电。 在此类应用中使用 BQ77915是否有任何问题? 如果这个问题不清楚、请告诉我、我可以附上我想要的大致原理图。

谢谢!

-Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好!

    原理图就很好! 不完全确定您的想法是如何建立的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Luis -

    感谢您的快速响应。 理想情况下、我希望能够执行类似修改后的数据表中的图9-14的操作、但我假设在堆栈中指示点连接到系统地、则会通过提供非 FET 控制的返回电流路径来抵消上部电芯的保护。

    e2e.ti.com/.../bq77915mod.pdf

    相反、我认为需要使用两个分别由三者组成的独立堆栈、将顶部堆栈的底部与底部堆栈的顶部连接在系统地、如下面的原理图所示。 除了一个堆叠中的故障情况不会触发另一个堆叠中的故障情况、而且顶部堆叠中的电芯可能与底部堆叠中的电芯不平衡(但不在给定堆叠中)之外、此拓扑还需要考虑其他任何" gotchas"吗?

    e2e.ti.com/.../HP419C_5F00_BattPack.pdf

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好!

    我对堆叠中间的保护装置切割感到担忧。 不完全确定这可能产生的影响、但它可能并不好。  如果 FET 关断、顶部器件相对于底部器件的 VSS 实际上将悬空。

    我将为它提供更多的思考。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon