This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS745-Q1具有使用波特图进行稳定性分析的任何仿真建模或数据。

Guru**** 2380190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412498/tps745-q1-tps745-q1-have-any-simulation-modeling-or-data-about-stability-analysis-with-bode-plot

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

TPS745-Q1具有任何 有关使用波特图进行稳定性分析的仿真建模或数据。

(1)增益裕度

(2)相位 裕度

(3)包括温度影响(-40C, 85C.)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何需要关注的运行条件? 器件的带宽在很大程度上取决于负载电流(带宽随着负载增加而增加)、因此波特率稳定性分析也对负载电流有很强的依赖性。 其他因素(例如是否存在前馈电容器以及输出电容的大小)也会影响该参数。  

    如果您对满载(500mA)感兴趣、我过去已经运行了一些仿真。 我设置了测试台、因此我可以根据您的条件运行、如果您愿意的话。 更清楚的是、我将使用晶体管模型进行仿真。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)输入电压= 3.3V
    (2) 输出电压 = 1.3V @ ILOUT = 50mA ~75mA
    (3)行驶条件:上升和下降时间= 20mA /μ s
    (4) Cout = 1uF、4.7uF 且 Cin = 1uF
    (5)反馈电容器值= 10nF
    感谢您的答复~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开始仿真之前、我想澄清一些设置规格。  

    (2) 输出电压= 1.3V -有一个 VOUT = 1.3V 时可用的固定输出器件、但是您还提到包括一个前馈电容器、这意味着可调器件。 只是想确认您对固定或可调器件感兴趣。

    (3)此条件与波特图不同。 这听起来更像是负载瞬态响应测试(尽管相同条件下的波特图和负载瞬态响应密切相关)。 您是否也在要求绘制负载瞬态图?

    (4) COUT = 1uF || 4.7uF、还是想要一个 COUT = 1uF 的测试和另一个 COUT = 4.7uF 的测试?

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    (2) 输出电压= 1.3V -有一个固定输出器件、VOUT = 1.3V ->是的、  固定输出。

    (3) 您是否也在要求负载瞬态图? 我很高兴有这样的经历。  

        这听起来更像是负载瞬态响应测试(尽管相同条件下的波特图和负载瞬态响应密切相关)。

       -->是、但我们想了解增益裕度或相位裕度@ 10nF (使用反馈电容器)如何?

    (4) 您是否需要一个 COUT = 1uF 的测试和另一个 COUT = 4.7uF 的测试? "你是我的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (2) 输出电压= 1.3V -有一个固定输出设备可用于 VOUT = 1.3V   -->是的、固定输出。
    -->是的、但我们想了解增益裕度或相位裕度如何与反馈电容器@ 10nF[?]

    了解了、那么您对该固定器件感兴趣。 前馈电容器仅在使用可调器件时才可用、因此您是否要求将固定器件与具有前馈电容器的可调器件进行比较?

    (3) 您是否也在询问负载瞬态图? 我很高兴有这样的经历。  [报价]

    请提供负载瞬态的规格-起始和结束电流以及两者的斜升速率。  

    此致、

    Nick

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解了、那么您对该固定器件感兴趣。 前馈电容器仅在使用可调节器件时才可行、所以您是否要求将固定器件与可调节器件和前馈电容器进行比较? -->是的

    请提供负载瞬态的规格-起始和结束电流以及两者的斜升速率。  

    --> 50mA ~ 75 mA @ 20mA / us ( 两者的斜升速率 )

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我认为现在已经很清楚了。 请允许我在3-5个工作日内完成仿真。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关请求的仿真数据、请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../TPS745_2D00_Q1_5F00_Stability_5F00_Analysis.pptx

    此致、

    Nick