This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:在 Vienna 整流器中驱动 SiC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23525, UCC23313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417985/ucc23313-driving-sic-in-a-vienna-rectifier

器件型号:UCC23313
Thread 中讨论的其他器件:UCC23525

工具与软件:

我的客户计划使用此栅极驱动器在具有+18V 至-2V、25kHz 栅极驱动的 Vienna 整流器 PFC 前端中驱动 SiC 开关。

是否建议将该器件用于此类应用? DS 表示这是一个不错的选择、因此如果您有任何其他指导、我很感兴趣。

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    UCC23525是更新版本、如果外部 Rg 低于12欧姆、将提供更强的输出驱动强度。

    但是、的确如此、UCC23313是一款适用于分立式 FET 的成本优化型栅极驱动器。 它具有米勒钳位版本、如果您将 SiC FET 用于硬开关、则可能需要该版本。

    此致、

    Sean