请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 工具与软件:
尊敬的 E2E:
我的客户希望使用 BQ79616的 GPIO 来 切换多路复用器通道。


我想澄清一些问题。
GPIO Config 是 NVM 寄存器。 这是否意味着我只能使用 OTP 对其进行一次配置?

如果可以读写 NVM 寄存器、是否存在因高频读/写操作而损坏的风险?
建议使用 GPIO 来控制多路复用器应用吗?
谢谢!