This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:此设备是否与常见触摸屏兼容? 该器件是否支持 Thunderbolt 接口监视器?

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417748/tusb546a-dci-is-this-device-compatible-with-common-touchscreens-and-does-this-device-support-thunderbolt-interface-monitor

器件型号:TUSB546A-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB211A

工具与软件:

您好!

我的客户想要在其主控制板中使用 TUSB546A (如下图所示)、并使用 TUSB546A 实现基于 Type-C 端口的视频/数据/电源功能。 包括:  

DP1.2或 DP1.4

2.基于 USB2.0的触摸信号数据

3、外置触摸屏显示器电源(5V 3A)

要检查的两个问题:  
1. TUSB546A 目前是主流器件吗? 是否有许多用户? 它是否与常见的触摸屏监视器(便携式屏幕)兼容?
2.能否确认基于此设计和显示屏的 Thunderbolt 接口显示器是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.是的。 TUSB546A 是主流器件。 我们已经看到不同用户针对此器件的多篇 E2E 帖子。

    Alan Hsieh 说:
    它是否与普通触摸屏显示器(便携式屏幕)兼容?

    因此、只要触摸屏通过 Type-C 接口使用 DisplayPort 或 USB3数据、 TUSB546A 就可以兼容。 在这个情况下、触摸屏数据将是 USB2、因此您可能希望将此器件与 USB2转接驱动器(如 TUSB211A)配对。 要将 DisplayPort 信号从 DP 源端传递到 Type-C 插座、TUSB546A 将是兼容的。

    2.此部件不支持 Thunderbolt。 它将仅支持 USB Type-C 接口

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane