This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085EVAL:选择二极管额定电流

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416107/lm5085eval-selection-of-diode-current-ratings

器件型号:LM5085EVAL
Thread 中讨论的其他器件:LM5148、LM5085、LM5149

工具与软件:

您好!

在 EVM 中、输出电流为5A、而使用的二极管的额定电流为20A。 这是什么原因?

最坏情况的电流是什么?它是如何找到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    不建议使用 LM5085处理10A 电流。 请考虑使用同步降压控制器、如 LM5148或 LM5149。

    由于组件的热限制、非同步降压转换器通常用于处理高达5A 的电流。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但这不是我的问题。 我需要知道为什么为5A 输出选择具有电流额定值的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是余量。 保守的工程师希望有足够的裕量。 激进的工程师希望尽可能地减小余量。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、它的最小额定值应该是多少、假设对于10A 输出、二极管额定值的余量应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    10A 是平均降压转换器输出电流? 二极管电流峰值? RMS 二极管电流 ?  

    此处是 ABS 最大规格示例   

    - EL