This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:太阳能供电型器件的镍氢电池充电器和电量监测计建议

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418300/bq25756-nimh-charger-and-fuel-gauge-recommendations-for-solar-powered-device

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

大家好、我正在研究一项设计、该设计从太阳能电池获取电力、然后为镍氢电池组充电并为负载供电。 电池组由4节3100mA 301.2V 电池组成(可以是4S 电池或2S2P 电池)。 负载为标称10mA。 太阳能电池 OCV = 8.29V、SCC = 440mA。 我需要找到合适的充电器和电量监测计组合、能够支持以如此低的充电率(最大0.144C)为电池组充电、并向主微控制器提供 SOC 信息。 我希望当电池充电并且太阳能可用时、负载能够由太阳能电池供电。
您是否有适合我的案例的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    对于电池充电器、我建议使用 BQ25756、BQ25750或 BQ25756E。 我不支持电量监测计、因此您必须发布与电量监测计相关的新问题。

    如果您对 BQ2575x 充电器有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:  

    感谢您的建议、是否有任何有关如何为镍氢电池设置任何这些器件的文档? 在我的系统处于低充电率时、如何确定充电终止条件?

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    很遗憾、我们没有任何有关 使用 BQ2575x 为镍氢电池充电的文档。 您将需要监控电池两端的电压、然后相应地禁用充电

    此致、

    Christian