This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:PLL 和放大器;CB 电源设计验证

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417713/tps7a47-pll-cb-power-supply-design-verification

器件型号:TPS7A47

工具与软件:

你(们)好

请帮助查看 下面的设计并提供您的反馈。

1) 3V3_PLL

器件型号: TPS7A4701RGW

输入电压:6.5V

输出电压:3.3V

负载电流:377mA

应用:PLL 输入

2) 2V5_CB

器件型号: TPS7A4701RGW

输入电压:6.5V

输出电压: 2.5V

负载电流: 607mA

应用:PLL 时钟缓冲器输入

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    对于1)、计算要设置为1.4V + 1.6V + 0.4V + 0.2V + 0.1V = 3.7V 的输出电压。 他们需要断开与引脚10 (0P4V)的连接以获得3.3V 输出。 我还需要注意的是、CNR = 1uF 时的启动时间约为50ms。 这不是问题、只是想确保他们了解这一点。  

    对于2)、计算要设置为1.4V + 1.6V + 0.8V + 0.2V + 0.1V = 4.1V 的输出电压。 他们需要断开到引脚8 (1P6V)的连接以获得2.5V 输出。 同样需要注意启动时间。  

    其他一切看起来都很好。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的快速回复。

    1) 连接到 IC 引脚10的电阻器 R618 (DNP)将不会组装在 PCB 中(BOM 数量为0)

    2)与第二个 IC 相同-连接到 IC 引脚8的电阻器 R615 (DNP)不会填充在 PCB 中(BOM 数量为0)

    我们需要的启动时间应小于5ms、因此如果我们更改为0.1uF、CNR 是可以的?

    谢谢、此致

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    数据表中包含用于计算启动时间的公式。 在100nF 时、3.7V 输出的典型启动时间为10^5 * 100nF * ln ((3.7 + 5)/5)= 5.5ms、而4.1V 输出的典型启动时间为 10^5 * 100nF * ln ((4.1 + 5)/5)= 6ms。 您需要使用较小的 CNR、请注意这是典型的启动、因此您还需要增加裕度。  

    此致、

    Nick