工具与软件:
你(们)好
请帮助查看 下面的设计并提供您的反馈。
1) 3V3_PLL
器件型号: TPS7A4701RGW
输入电压:6.5V
输出电压:3.3V
负载电流:377mA
应用:PLL 输入

2) 2V5_CB
器件型号: TPS7A4701RGW
输入电压:6.5V
输出电压: 2.5V
负载电流: 607mA
应用:PLL 时钟缓冲器输入

提前感谢、
此致
Haritha.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
请帮助查看 下面的设计并提供您的反馈。
1) 3V3_PLL
器件型号: TPS7A4701RGW
输入电压:6.5V
输出电压:3.3V
负载电流:377mA
应用:PLL 输入

2) 2V5_CB
器件型号: TPS7A4701RGW
输入电压:6.5V
输出电压: 2.5V
负载电流: 607mA
应用:PLL 时钟缓冲器输入

提前感谢、
此致
Haritha.
嗨、Haritha、
对于1)、计算要设置为1.4V + 1.6V + 0.4V + 0.2V + 0.1V = 3.7V 的输出电压。 他们需要断开与引脚10 (0P4V)的连接以获得3.3V 输出。 我还需要注意的是、CNR = 1uF 时的启动时间约为50ms。 这不是问题、只是想确保他们了解这一点。
对于2)、计算要设置为1.4V + 1.6V + 0.8V + 0.2V + 0.1V = 4.1V 的输出电压。 他们需要断开到引脚8 (1P6V)的连接以获得2.5V 输出。 同样需要注意启动时间。
其他一切看起来都很好。
此致、
Nick
您好、Nick。
感谢您的快速回复。
1) 连接到 IC 引脚10的电阻器 R618 (DNP)将不会组装在 PCB 中(BOM 数量为0)
2)与第二个 IC 相同-连接到 IC 引脚8的电阻器 R615 (DNP)不会填充在 PCB 中(BOM 数量为0)
我们需要的启动时间应小于5ms、因此如果我们更改为0.1uF、CNR 是可以的?
谢谢、此致
Haritha.
嗨、Haritha、
数据表中包含用于计算启动时间的公式。 在100nF 时、3.7V 输出的典型启动时间为10^5 * 100nF * ln ((3.7 + 5)/5)= 5.5ms、而4.1V 输出的典型启动时间为 10^5 * 100nF * ln ((4.1 + 5)/5)= 6ms。 您需要使用较小的 CNR、请注意这是典型的启动、因此您还需要增加裕度。

此致、
Nick