This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:元件选择

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5148, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416108/lm5085-component-selection

器件型号:LM5085
Thread 中讨论的其他器件: LM5148LM5149

工具与软件:

您好!
我想让 LM5085的设计使输出端的电流为10A、能否主要了解二极管、电感器和 MOSFET 的元件额定值?

我们可以使用多个0,805,0603或更小的封装电容器来实现输入和旁路吗?

目前、所选二极管的额定电流为15A。 MOSFET 的适用情况为15A。 这就够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    不建议使用 LM5085处理10A 电流。 请考虑使用同步降压控制器、如 LM5148或 LM5149。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到 LM5085的最大处理能力为10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    如果您是电源设计专家、请尝试一下。 如果不是、请考虑使用同步降压控制器、如 LM5148或 LM5149。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我能得到答案吗、为什么即使数据表中提到它也不能处理10A、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    它可以支持的最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于这是一个控制器器件、因此最大输出电流由客户定义。

    通常、如果负载电流大于~ 5A、则二极管温度会超出设计要求  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、应该仔细选择二极管、使其不超过设计要求?

    这是正确的理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的、正确。 此外、如果由于温度过高而找不到符合设计要求的二极管、请考虑添加带散热器的风扇。

    -El   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、我们需要从 IC 获取5V、10A 电流。 我们能否为此选择额定值为15A/20A 和60V 的二极管?
    温度过高意味着什么? 二极管是否会因功耗而发热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、是这样。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、我们需要一个符合额定值且功耗较小的二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的、正确、但正如我提到的、二极管温度可能超出您的设计要求。  

    - EL