This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:具有>1.6A 输入电流的太阳能面板充电器

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418636/bq24074-solar-panel-charger-with-1-6a-input-current

器件型号:BQ24074

工具与软件:

我们考虑使用太阳能电池板作为输入源、它可提供2A 或更多电流。  我们希望面板能够提供完整的系统电源、并可能在阴天充电。  我们看到该器件的最大输入电流规格为1.6A。  对于与 BQ24074结合使用的电流限制、您有什么建议吗?  目标是使用单节锂聚合物电池(18650或类似电池)、我们的系统可以在5V 电压下消耗~μ A 400mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 BQ24074不会尝试消耗超过最大1.6A 的电流 当太阳能电池板能够提供大于1.6A 的电流时、不需要额外的电流限制。  

    虽然另一方面,我建议您考虑如何处理弱太阳能电池板的情况(阴天,日落等). 对于该情况、您在理想情况下希望降低 BQ24074上的电流和输入电压限制、以便充电器 IC 不会尝试消耗超过太阳能电池板所能提供的电流。  

    我们的系统在电压为5V 时可抽取~400mA。

    根据您的信息、BQ24074的输出(OUT 引脚)被调节至4.4V 而非5V。  

    此致、

    Garrett