This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:符合 TPS53689T VR14标准的控制器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T, TPS536C9T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418403/tps53689t-tps53689t-vr14-compliant-controller

器件型号:TPS53689T
Thread 中讨论的其他器件: TPS536C9T

工具与软件:

大家好!

好的一天

我们公司目前正在评估 TPS53689T 多相 IC 等符合 VR14标准的控制器、 因此对 TPS53689T VR14控制器的需求是否高?

顺便说一下、我们想开发 MCRPS (具有 IMON 功能)、根据可用信息、IMON 只能在 VR14控制器上工作、所以我们要评估 MCRPS (PSU)是否也与 VR13/VR13H 等旧系统兼容、对吗?  

谢谢!

卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我不确定仅适用于 VR14控制器的 IMON 是什么意思。

    TPS53689T 和 TPS536C9T 除了支持电压源 IMON 功率级、还支持用于输出电流监控的电流源 IMON 功率级。 旧版控制器旨在与电压源 IMON 功率级配合使用、从而进行输出电流监控。

    然而、VR13/VR13H/VR14合规性适用于 SVID 通信接口、并不意味着控制器如何监控输出电流。

    您能否详细介绍您要查找的内容、以便我更好地回答您的问题? 关于 IMON 是否将在控制器上工作、您在寻找什么信息?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!

    你好

    感谢您的答复

    将下面的示例方框图制作为 仅作图示

    MCRPS 将向 ISYS 引脚提供 IMON 信号 、而电子保险丝/PDB 将向 VSYS 引脚提供 VMON 信号。

    我注意到 VR13/HC 控制器没有 ISYS 和 VSYS 引脚、对吧? 如果我错了、请更正我。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!  

    忘记问一下 TPS53689T 是否也与 AMD 处理器兼容?

    再次感谢、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    感谢您的澄清。 您是正确的、旧版控制器没有 ISYS 引脚。 然而、支持 PSYS 的 VR14控制器(例如 TPS53689T 和 TPS536C9T)确实具有 ISYS 引脚。

    TPS53689T 不支持 SVI3、但如果可以通过 PMBus 进行通信、则可以与 AMD 处理器配合使用。

    此致、

    Troy