This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:在 TUSB1046EVM 修订版 F 上工作的 gettind DP

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417163/tusb1046evm-gettind-dp-working-on-tusb1046evm-rev-f

器件型号:TUSB1046EVM
Thread 中讨论的其他器件: LM66100

工具与软件:

您好!

我目前正在测试评估卡 TUSB1046EVM Rev F  

我设法通过连接:计算机<=>EVM <=>USB 闪存盘使 USB 数据正常工作。

我想通过显示端口连接具有以下连接的屏幕:GPU (源)=> EVM (DP 连接器、P3)=>屏幕(USB C 到显示端口、使用 P2连接器)。 结果:未检测到屏幕。

我遵循这篇文章有同样的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400902/tusb1046evm-multiple-modes-not-working-no-display-port-or-usb-data?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB1046EVM%252520rev%252520F%252520diplay%252520port#

在测试了之前的答复后,成功:

"仅限 DP 测试。

1. R7、R9、R13未组装

2. R8、R10、R11、R12、R14已组装

3.应填充 R36和 R37、然后您不需要外部跳线、因为来自 PD 控制器的 HPD 将驱动 TUSB1046 HDP/DCI_CLK

4.在 P1上保持 USB 未连接状态

5.在 J5上提供外部5V 电压

6.连接到 P3的 DP 电缆

7. Type-C 电缆连接到 P2  

8.使用万用表检查 J1中间引脚的电压。 J2和 J3。 您应该看到 J1和 J2都为3.3V、J3为0V 或3.3V。  

9.如果翻转 Type-C 电缆、则应该会看到 J3的中间引脚从3.3V 变为0V、或从0V 变为3.3V。 这已确认 PD 控制器工作正常

10.检查 JMP9的引脚1、该引脚应为3.3V、表示 PD 控制器将 HPD 驱动至高电平"

我在 J1和 JMP9 0V 的中间引脚上读取、这是不正确的。  控制器是否使用正确的固件进行了编程?

测试时、我必须使用 R36并联 R37、移除 R13并并分流 R11、因为它不是出厂时新的(正如我们在修订版 F 原理图中看到的)。

我看到两种可能、要么卡有错误的程序、要么我的电缆损坏。

在 USB C 侧、我使用 USB C 转 DP 1.2电缆。 链接如下: https://www.amazon.fr/Amazon-Basics-C%C3%A2ble-DisplayPort-aluminium/dp/B081VKXFSC/ref=sr_1_8?crid=CLWFW98OQSDA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8WLO4fPSYfWUg6GfpvwxPmkl5FOrmxwLPNTNLbYy82tfoj4JdXP6aRJIr2DCr41RoEZyhZnr-q5vEnIN_FIzB4F-QXSI3e5u4uwtxGXfwepCe3Cl8L3jVny6SpMHLuxewq1vj1xXx23vG7i2sA73P_3us2amf_uCCIMO1QeJ8QZ-GyR_PYM3uX9QIDM6L-YOoBH5-jHYG-1RXMdq69GancvgYDI1P5z6y1x7R4UJqtL7SzW96xRJe2nV4TP_onUjpSiJHVxK338NWCXZ1Z2wfkhzZKFdiwo1hjGRllXzEb8.7U5MR0MuTxxVeyH8su32TyH2RLSo32dywixeqgbGbJI&dib_tag=se&keywords=usb+c+displayport&qid=1727179363&sprefix=usb+c+disp%2Caps%2C139&sr=8-8

我现在感到困惑、不知道 EVM 是否只能在具有专门 USB C 连接器的显示器上工作?

你怎么看? 感谢您的帮助

此致、

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 schematic.e2e.ti.com/.../5633.TUSB1046-EVM-Schematic-Rev-F.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您能否分享 EVM 上是否组装了 R36或 R37?

    如果已组装 R36、并且您处于 GPIO 模式、请尝试使用3.3V 电压从外部驱动 JMP9、并在 J1的引脚1-2 (CTL1)上连接一个分流器。 这将启用 TUSB1046上的视频。

    Unknown 说:
    控制器是否编程了正确的固件?

    我遇到了驱动 CTL1的固件问题、这可能会解释为什么 J1始终为0V。 这就是你已经连接的第一个 e2e 线程的情况。 如果您通过分流器驱动 J1至3.3V、它应该能够解决固件问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的答复、我移除了 R37、保留了 R36、我从外部将 JMP9驱动为高电平状态、并且我已将分流器置于 CTRL1的1-2之间、如图所示、它运行良好。

    因此、问题似乎出在固件上。

    您是否有可解决此问题的安全二进制文件?  

    此外、您建议如何修改原理图、以便 P1和 J5可以同时供电而不会损坏系统?

    此致、

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我创建了一个新的二进制文件、增加了对 CTL1的支持。 我将在此处分享: e2e.ti.com/.../7607.TUSB1046EVM-Rev-I-Firmware.bin

    您建议在原理图中如何修改、以便 P1和 J5可以同时加电而不损害系统?

    这是一个有趣的问题。 二极管 D1和 D4应有助于防止任一连接器对另一个连接器反向驱动、但这并不能 完全阻止它:

    您可以使用某种类型的电源多路复用器在 P1 VBUS 和 J5输入之间切换。 我不确定哪个器件适合、因为我主要支持我们的 USB 转接驱动器。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我特别去了解了用于 ORing 电源配置的理想二极管。  例如 LM66100、但有些具有更大输入电压范围(0至40V、偶数)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    这 似乎是一个可行的解决方案。 只要一个电压轨不反向驱动另一个电压轨、我就看不到任何问题。

    此致!

    Shane