This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:温度寿命曲线

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418860/tlv743p-temperature-life-curve

器件型号:TLV743P

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TLV743105PDBVR。  在正常环境温度为60-70摄氏度、功耗为186mW 的情况下。 随着温升、芯片将继续在更高的温度环境中运行。 芯片是否有温升寿命曲线用于评估应用场景是否可以正常工作、工作稳定时间以及在哪里可以找到这些数据? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对器件热性能问题进行提问。

    通常、在评估热性能时、我们使用结至环境热阻来确定工作温度的升高量。

    在您的情况下、公式为:

    (186mW x 228.4 (deg C/W))+ 70摄氏度~ 112摄氏度  

    这意味着您预计看到的工作温度约为112摄氏度

    只有在通常达到160摄氏度后才会发生热关断、因此在该预期温度下运行应该不会出现问题。  

    我们没有温升寿命曲线来评估器件在此温度下的使用寿命。

    此致!

    Hannah