This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:电源

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418570/lm7480-q1-power

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74800-Q1

工具与软件:

您好!

如何计算此器件进行热分析的功耗?

我有12V 的输入、而输出为6.25 A@12V

我正在考虑2.  采用共漏极配置的 BUK7Y4R8_60E MOSFET。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    LM74800-Q1是一种栅极驱动器、功耗较高。

    可以将最大 PD 计算为 VIN*Iq。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助