This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQSTUDIO 是否支持 bq27541-V200?

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, BQ30Z554-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407008/bqstudio-does-bqstudio-supports-bq27541-v200

器件型号:BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: bq27541-V200、BQEVSW、 BQ30Z554-R1EV2400

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户发现、尽管使用相同的 bq27541-V200样片、但发现 BQSTUDIO 和 BQEVSW 的以下参数不一致。
导出数据(gg 文件)在以下参数中也不同。

・SOC1 Set Threshold()BQSTUDIO:150)→(BQEVSW:0 μ s
・SOC1清除阈值(BQSTUDIO:175)→(BQEVSW:150)μ A
・SOCF Set Threshold()BQSTUDIO:75:BQEVSW)→(0 μ s
・SOCF Clear Threshold(BQSTUDIO:100)→(BQEVSW:175)μ A

我认为 BQSTUDIO 显示的值不正确。
您可以探究这个问题吗?

此致、
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita:

    您能否从 BQStudio 共享 gg 文件? BQStudio 也会自动检测监测计吗? 如果是、您能否与我共享正在使用的.bqz 文件。 可以在下载 BQStudio 的配置文件夹中找到.bqz 文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    感谢您的答复。

    是、 BQStudio 自动检测电量计(bq27541-V200)。
    我附加了 BQStudio 中的 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../EX_2D00_5243_5F00_20240827.gg.csv

    关于.bqz 文件、我无法在此 E2E 主题中插入文件。
    如何共享文件?

    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita:

    如果按照发送 gg 文件的方式附加 bqz、那么它应该起作用。 例如、我转到"Insert"->"Image/Video/file"、然后可以将 bqz 文件附加到帖子中。 作为参考、这是 bq40z50r1的 bqz

    e2e.ti.com/.../7484.4500_5F00_1_5F00_06_2D00_bq40z50R1.bqz

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    我仍然无法插入.bqz 文件、因此将文件扩展名更改为.csv。
    您是否可以下载并更改为.bqz?
    e2e.ti.com/.../0541_5F00_2_5F00_00_2D00_bq27541V200.csv

    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita:

    感谢您的参与。 我会将这些内容发送给固件团队、看看文件是否有任何问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian-San、

    感谢您和您的团队的支持。
    我将等待您的反馈。

    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita:

    与团队讨论后、建议将此器件与 bqEVSW 结合使用、而不是 BQStudio 结合使用。 对于 bqEVSW 和该电量监测计、需要进行一些更改。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    以下粗体拼写错误吗? 是 BQStudio 吗?
    >需要使用进行一些更改 bqEVSW 和这个测量仪表。

    如果答案是肯定的、我们是否应该认为没有修改 BQStudio 的计划?

    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否告诉我可以下载适用于 bq27541-V200的 bqEVSW 的链接?
    我的客户使用过  bqEVSW、但到目前为止还没有使用。
    以下 BQEVSW 似乎适用于 BQ30Z554-R1。
    https://www.ti.com/tool/BQEVSW?keyMatch=BQEVSW&tisearch=universal_search&usecase=software

    如果有  bqEVSW 用户指南、也会很有帮助。

    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita:

    是的、我做了排印错误。 我想说" bqStudio 和该测量仪表需要进行一些更改"

    这是一个非常旧的监测计、任何修改 BQStudio 的计划都不会很快发生。

    我可以随附此电量计的 bqEVSW 下载链接。  e2e.ti.com/.../bqEVSWSetup00.09.61_5F00_bq27541V200v2.00.exe

    很遗憾、我找不到 bqEVSW 用户指南。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    感谢您的支持。

    关于您的 bq27541V200 bqEVSW 链接(0.9.61版)、我的客户已安装、但无法检测到 EV2400。
    另一方面、我客户的  bq27541V200 bqEVSW (0.9.92版)可以检测到 EV2400。
    我认为  建议使用较新版本(0.9.92版)。 是这样吗?
    我还想知道最新版本的下载链接。

    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita:

    是的、建议使用最新版本。 不幸的是,0.9.61版本是我可以在我的最后找到的最新版本

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    我想再问一个问题。

    我的客户使用设计了具有 bq27541-V200的电池组 bqEVSW .

    是否可以通过从电池组导出黄金映像 bqStudio
    他假设  只使用 bqStudio 来"导出黄金映像"和"对黄金映像进行编程"。
    我认为这是可能的、但我想问一下以防万一。

    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita:

    可以、使用 bqStudio 导出黄金映像并对其进行编程应该非常合适。

    此致、

    Adrian