This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:寿命中的最大/最小值更新机制

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415786/bq40z50-max-min-value-update-mechanism-in-the-lifetime

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

大家好、团队成员:

Lifetime (LT)具有最大/最小电芯电压、充电/放电电流和电芯温度的记录。 此外、根据此 E2E 主题、电流每250ms 更新一次、电压/温度每250ms 采样一次、但 ADC 混合后、电压/温度每秒更新一次。

根据上述,我是否可以知道寿命机制是否如下?

  • 最大/最小 进行了测试 解决方案 持续250ms 然后、在每次10小时/ PF /计划关机后、可将其记录在 LT 的 RAM/DF 中
  • 最大/最小 电压/温度 解决方案 1毫秒的坚持 然后、 在每次10小时/ PF /计划关机后、可将其记录在 LT 的 RAM/DF 中