This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:正在寻找 P 沟道 MOSFET 的单通道高侧栅极驱动器

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418950/lm5100a-looking-for-a-single-channel-high-side-gate-driver-for-p-channel-mosfet

器件型号:LM5100A

工具与软件:

我正在设计60V 的 BMS、其中我使用高侧的接触器、但我要对预充电应用使用 P 沟道 MOSFET。

我要找的是具有电荷泵的栅极驱动器、用于在高电压侧驱动 P 沟道 MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有带电荷泵的栅极驱动器、但如果使用 P 沟道 MOSFET 高侧开关、则不需要电荷泵。 可使用另一个晶体管将 P 沟道栅极拉至接地、以开启 FET、而上拉电阻器将 FET 关断。 在 PMOS 栅极和源极之间放置一个齐纳二极管、以限制最大 VGS 电压。 您可以使用我们的低侧驱动器之一、例如 UCC44273 来驱动 NMOS。

    谢谢!

    Walter