This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:用于 VRFB (钒氧化还原流量电池)的 BMS IC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418638/bq769142-bms-ic-for-vrfb-vanadium-redox-flow-battery

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件: BQ76907

工具与软件:

您好!

我们是否有适用于 VRFB 的解决方案?

其电压范围为1V~1.2V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    对于电压保护、在1V 至1.2V 的电压范围内、BQ769142很可能不会被用作器件。 如果您要使用 BQ769142进行电流保护、则可以改用 BQ769142。

    对于低电压、BQ76907 (BQ76907数据表)很可能是更好的选择。 您可以堆叠它们以用于更多的电池节数。

    此致、
    Alexis