This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:单节电池的原理图审阅

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418359/bq34110-schematic-review-for-single-cell-battery

器件型号:BQ34110

工具与软件:

您好!

 适用于单节电池的附加电池监测器 IC 设计。

请告知我们所需的任何更改。

问题:

对于 单节电池 REGIN、直接连接到 BAT +

如何连接 LEN 引脚?

谢谢!

木图维尔 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muthuvel K、

    LEN 引脚用于控制外部分压器。

    未随附任何内容、我假设您打算附加原理图、如果可能、请分享原理图。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    随附原理图...

    谢谢!
    木图维尔 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muthuvel K、

    我在 SRN/SRP 上没有看到检测电阻。

    如果要实现 i2c 通信、I2C 线路将需要上拉。

    如果要使用外部热敏电阻、则 TS 引脚需要将一个热敏电阻连接回 reg25、建议在电池组上使用一个外部热敏电阻。

    Reg25不应连接到电池。

    请参考 EVM 原理图。  bq34110适用于极少放电型应用的多化合物 CEDV 电池电量监测计数据表(修订版 B)

    此致、

    Diego