This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何将配置发送到器件?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25750EVM, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418944/tps25750-how-to-send-configuration-to-the-device

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25751、TPS25751EVM

工具与软件:

您好!

在购买 TPS25750EVM 进行测试之前、我 是否无法了解 GUI 是如何向器件发送配置的?

是否使用 DP/DM USB 2连接?

或者、使用 TM4C123GH6PMTR - USB2.0 to I2C Programmer 对 I2C EEPROM 进行编程?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fermin:

    GUI 生成二进制映像、然后通过 USB 与 TM4C123GH6PMTR 通信、并具有 TM4C... 对 I2C EEPROM 进行编程。

    不推荐在新设计中使用 TPS25750、我们强烈建议在任何新设计中使用 TPS25751。 它是 TPS25750的直接后继产品、将提供最新特性、错误修复和持续支持。

    TPS25751EVM 配置的工作原理与 TPS25750相同。

    需要注意的一点是、不期望客户在定制板上使用"Flash to board"功能、该功能仅适用于 EVM。 获得定制板后、您可以使用 GUI 生成二进制文件、并使用第三方闪存器件直接对 EEPROM 进行编程。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristopher:

    然后、我将使用 I2C 准备我的系统、以便在制造过程中对其进行编程、如果我能够在开发过程中进行此操作、则可以通过 MCU 进行编程。

    非常感谢!

    此致