This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:输出调节

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408377/tps7a19-output-regulation

器件型号:TPS7A19

工具与软件:

在 d/s 中、可以看出整个温度范围内输出电压调节率为+/-2%。 它是否包含线路调节和负载调节? 谢谢!

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    EC 规格指定该规格符合线路和负载调节:

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    Vout 调节输出范围为+/-2%。 在 VOUT 调节范围内是否已考虑了反馈偏差+/-2%的偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    规格中不包含反馈分压器电阻容差、因此 VOUT 的±2%规格与 VFB 的规格相同。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。 这里还有两个问题。  

    1.您的意思是、VOUT 的+/-2%变化仅包括 VFB 变化、对吧?

    在 E/C 表中、VOUT 变化不考虑 R1/R2的外部反馈电阻。 如果客户希望在较差情况下获得更精确的计算结果、是否需要考虑 R1/R2差异?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、这是正确的。 还需要考虑反馈电阻器容差、2%规格不包括该容差。  

    此致、

    Nick