This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180?支持6.6-10KW 的输出功率

Guru**** 2518590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCD3138, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413567/ucc28180-can-ucc28180-support-output-power-of-6-6-10kw

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCD3138PMP20873

工具与软件:

在单相220V 或两相380V 条件下、UCC28180或 IR1150S 是否可以支持6.6-10KW 的输出功率、总线电压是否设计为1000V 或更高? 如果可能、可以实现的最低效率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28180为单相 PFC。 对于两相条件、您将需要两个 IC。 对于6.6kW 应用、我们建议使用 UCC28070。

    您可以将 Vbus 升压到您喜欢的任何电压、因为限制因素不是控制器、而是 FET。

    效率在很大程度上取决于功率级设计、是成本和效率之间的折衷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "效率在很大程度上取决于功率级设计"、您如何理解这句话? 这是否意味着功率越高、效率越低? 例如、如果我使用 UCC28070来设计一个22kW PFC、效率是否很低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、功率级设计意味着变压器设计和 FET 选择。

    对于22kW PFC、是三相吗? 通常会为此类高功率使用数字解决方案、如 UCD3138。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果变压器非常理想且 FET 耐受电压足够、这是否意味着此芯片可用? 效率也能否达到94%以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您始终需要在成本与性能之间进行权衡。 没有必要假定"理想"的情况。

    简单来说说基准、使用数字控制器可实现99%的效率。  https://www.ti.com/tool/PMP20873

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    L102 (487uH)和 PGND-PFC 之间连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是连接网络 SWNode?

    以及 L102 (487uH)后面的连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SWNode 连接到 GaN 子卡的开关节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有这个地方的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 GaN 团队的某个人会解答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    有关 GaN 子卡的信息、请参阅 LMG3410-HB-EVM。 通过该链接可获取设计文件(包括原理图)。

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这句话:"UCC28180是单相 PFC。 对于两相条件、您将需要两个 IC"

    我查看了 UCC28180规格表、发现它没有提到它只是单相芯片。 如果我想使用380V 两相线电压作为交流输入、应该可以、您不觉得吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会连接到 ISO-RET_H 网络、对吧?
    此外、Q1和 Q2 (STY105NM50N)用作慢速晶体管、对吧? 为什么为这个电流如此大的慢灯管规格选择600V100A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L102 (487uH)上的电流检测在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U100用于电流检测。  

    STY105NM50N 实际上是500V FET、不是600V。 PFC 输出为400V、因此500V 有足够的裕度。

     您指的是什么 ISO-RET_H 网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么电流这么高、100A?

     ISO-RET_H 网络是两个 GaN 管。的中间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U100只检测交流电流,我想知道如何检测 HVbus 的电流(也是  L102上的电流(487uH )).

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO-RET_H 是开关节点。

    这是一个参考设计、因此 FET 选择可能未针对成本进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我不关心这个 FET、您能告诉我如何检测此电感器(L102 (487uH))的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U100检测到 L102电流。  PMP20873中未执行 HVBus 电流检测。 可以添加外部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、PFC 输入通常需要整流直流电压、总线电压和总线电流。 为什么 UCC3138不需要总线电流采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HVBus 是 PMP20873中的 PFC 输出。 正如我之前提到的、电感器电流 L102由 U100感测、它是您要请求的总线电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果添加  GaN 子卡、 L102应 连接净的 ISO-RET_H、Q1、Q2 LMG3410RWHT 作为 GaN 子卡中的快速管(主卡中的 STY105NM50N 作为慢速管)、因此 L102的电流不是总线的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L102检测交流输入电流。 对于 PFC 输出电流、不必进行监测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PFC 输出电流、不必进行监控、 如何理解这句话? 给我留下的印象是、所有 PFC 算法都必须包括总线输出电压和输出电流。 只有少数算法(如单周期集成)不需要输入电压。μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需要监控输出电压、而不是输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择?

    您能告诉我有关 PFC 的最简单的算法或框架吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 UCC28180应用原理图。 没有 Iout 监控器。 您只需通过 Vsense 引脚上的电阻分压器监控 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是引脚3 (Isense)  输出电流还是输入电流 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只使用 输出电压、如何在不收集输入电压和输入电流的情况下实现相同的输入电流和输入电压相位? 您能解释一下相关的算法原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读 UCC28180产品说明书(尤其是第8.3节)。  

    请阅读本手册以了解 PFC 原则: https://www.onsemi.com/pub/collateral/hbd853-d.pdf

    展示 UCC28180 EVM 波形的 YouTube 视频: https://www.youtube.com/watch?v=qPx2CWA0WTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCC28180数据表的第19页上: 此后、控制环路强制电感器电流跟随输入电压波形以保持升压
    稳压。  

    除了输出电压外、PFC 还需要至少输入电压或输出电流、而仅依靠一个输出电压显然是不可行的。

    但奇怪的是、UCC28180没有输入电压、是否依赖于输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此文章

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTAW7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VICOMP=* 45TSW *(VPK/WSW VOUT)*| sin (wt)|、呈正弦变化。

    那么、该 VICOMP 来自谁呢? 是 Isense 还是其他?
    随附图像中 Isense 的输出 VICOMP 是否不正确? 这两者是否应该分开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请不要跨多个线程提出相同的问题。 它已在另一个线程中得到解答。