This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:电源设计验证

Guru**** 2812775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417710/tps7a49-power-supply-design-verification

工具与软件:

你(们)好

请帮助查看 下面的设计并提供您的反馈。

输入电压:6.5V

输出电压:1.8V

负载电流:92mA

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPS7A4901DGNR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    感谢您的设计审查。

    总体而言、这款设计看上去一切正常。 我只想说几句话:

    请确保 EN 引脚为2.1V 或更高、以便启用器件:

    此外、我还将重新检查针对反馈电阻分压器网络的计算。 我正在使用1.185V 的 VFB 计算1.8V 输出的 R1约~800欧姆。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢快速响应、

    EN 引脚从 FPGA 获取信号(组输入为2.5V)、根据数据表、对于 R1值、我找到了以下公式(如下所示)

    在本例中、Vout 为1.8V、R1为100K、因此 R2=100K*((1.8/1.185)-1)= 51.89873K (~52K)。

    如果需要进行任何修改、提供建议。

    谢谢、此致

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    感谢您澄清 EN 引脚和 FB 电阻器网络组合。

    请继续此设计。

    此致!

    Hannah