This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:是否可以将新封装安装在旧封装的焊盘图案上?

Guru**** 2502675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416968/tps61043-is-it-possible-to-mount-the-new-package-on-the-land-pattern-of-the-old-package

器件型号:TPS61043

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望确认、在旧封装的焊盘图案上安装新封装时没有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。  

——

根据相关主题、
有人提到在旧封装的焊盘图案上安装新封装没有问题。

是否可以理解是否存在焊球等问题?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    使用旧焊盘图案是可以的、但我们仍然建议客户使用其装配机器进行评估、并建议遵循新焊盘图案、因为将来只会发货新封装。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    我确认了评论。  

    客户的问题是、不同的电源垫可能会产生焊球或短路。

    我们可以假设这些都不是问题吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我们的一些客户还对新封装器件使用旧焊盘图案、目前我们没有收到任何组装问题的报告。 所以我认为风险级别应该较低。  

    还建议客户进行小批量组装测试。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    客户想对旧焊盘图案使用新的封装模板。

    有问题吗?

    这是否与您针对已在旧焊盘图案上实施新封装的客户提到的情况相同?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    是的、 您的理解是正确的。

    BR

    Patrick