This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:连接电子保险丝器件的双向开关

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663, LM5069, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416325/tps1663-bidirectional-switch-connecting-the-efuse-devices

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663LM5069TPS2595

工具与软件:

你(们)好、

我正在计划构建一个可在5V 至48V 和5A 电流下运行的双向开关。 电路应尽可能小、并且占用尽可能小的空间。 我已经阅读了文档 SLVA948、并且对此有疑问。

1.是否有任何理由不以背对背配置安装 TPS1663?

2.是否有理由喜欢采用共漏极配置? 我实际上认为共源极会更好、因为阻断方向的寄生二极管(当它关断时、公共连接上没有电压)。

3.是否有一个可在48V 和5A 电流下双向运行的完全集成式 IC?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    感谢您联系 E2E。

    请查看 具有背对背 FET 配置的 TPS2663。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    感谢快速响应。 我认为 TPS2663并不满足我的需求。 我想在两个电流方向上使用电子保险丝功能。 只有当电流从流入 OUT 时、才能使用 IMON 测量电流、对吧?

    实际上、我的计划是背靠背地封装 TPS1663:

    但我不确定如果我将共同来源打包在一起、会产生什么后果。 你有没有对它说过什么话?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他选项是基于外部 FET 的热插拔控制器解决方案。 您可以连接高压控制器 LM5069 (如  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm9061-q1.pdf 中的图24所示 )来实现双向过流保护。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请不要误会我的意思。 我不搜索其他解决方案。 我想知道是否可以在背靠背配置中使用 TPS1663、例如 SLVA948文档中的 TPS2595。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉混淆。 有。 您可以在背靠背配置中使用 TPS1663进行双向使用、如应用手册中所示。

    谢谢

    Amrit