This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:一台3488的 PC 在启动时表现出不良瞬态响应时间

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417194/lm3488q-q1-one-pc-of-3488-show-bad-transient-response-time-in-start-up

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户发现 LM3488的一台 PC 瞬态响应不良:

左侧是坏的、右侧是与新的 LM3488交换 ABA、下冲超出了负载的 UVLO 点。

左侧是具有良好器件的新 PCB、右侧是具有不良 LM3488的新 PCB、也显示了较大的下冲。

您知道什么可能是根本原因、是质量问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我还不能说这是一个质量问题、因为单元之间存在一些边缘的器件差异、这些差异仍在数据表的指定参数范围内。

    对于这种情况、我会先请求原理图以及 Vin、Vout 和 load 的参数。
    在此基础上、我们可以解决系统级问题。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    这是他们的原理图、输入为15V、输出为5V/1A。  

    它们在同一电路板上测试了许多芯片、重复50次即可启动、不同的 LM3488显示出如下所示的不同压降。 正常的电压会是4.8V (如绿色曲线)、不良的电压(如深蓝色电流)是4.5V、从而导致 UVLO。

    对于补偿网络、是否需要进行任何优化?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    感谢您提供原理图。

    如果我理解正确、任何器件上都会出现压降、但对于可疑 IC、压降要大得多、这会导致 UVLO 出现问题。
    电压下降是因为此时负载增加?
    对于这种情况、如果针对设计优化了一般瞬态响应、则可以解决该问题。

    我觉得一般原理图结构可以。
    我想强调以下几点:

    -他们可以考虑使用更积极的补偿网络。 这将使器件对瞬态响应更快并减少压降。
    遗憾的是、我们还没有 LM3488 SEPIC 的计算工具、因此理想值需要手动计算。
    只是为了进行快速的实验室测试、他们可以增加 Rcomp 和降低 Ccomp、这会增加带宽。 他们可以测量下降是否更好。

    -它们在输出端仅使用一个100 μ F 的电解电容器。 我们通常还建议添加陶瓷电容器。
    它们具有较低的 ESR、因此可以更快、更好地滤除开关噪声。
    对于下一个修订版本、我建议在输入和输出上添加陶瓷电容器。 (例如、两个或三个2uF 电容器可以有显著的改进)

    100欧姆的栅极电阻相当大。 如果它们在此设计中开关节点波形看起来稳定、这很好、否则他们可以考虑将电阻器降至10或30欧姆以提高效率。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您发送编修。 我们可以添加 C12来获得更好的瞬态吗? 在这种情况下、什么值更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    添加 C12电容器会影响环路调节、但我希望它会减慢补偿速度、而不是提高瞬态响应速度。
    随附的是环路补偿设计原理应用手册。 LM3488是一款具有跨导误差放大器的峰值电流模式控制器。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2627.slup340.pdf

    此致、
    Niklas