This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:ABM 中的可闻噪声

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414794/ucc28781-audible-noise-in-abm

器件型号:UCC28781

工具与软件:

您好!

当转换器处于 ABM (突发模式)时、可闻噪声非常高。 在 AAM 下、没有噪声。

我尝试调整 Rbur1和 Rbur2、以在最大功率的20%时退出突发模式。 但实际上、它在全功率的大约80%时更多地退出该模式。

在 Excel 文件(SLURAZ0)中、"target to enter ABM"行是什么意思? 不清楚、因为我更感兴趣的是、考虑到噪音、很快就会退出。

我希望有一个百分比可以退出 ABM、而不是进入此模式。

您能否提供降低噪声或至少降低突发模式范围的建议?

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您联系我们。

    进入 ABM 的目标是什么、但当转换器在 AAM 模式下以满负载运行时、由于负载在满负载百分比下降低、转换器会进入 ABM。 理想设置为40-50%。 ABM 将在极低的负载下退出、此时转换器将进入待机和低功耗模式。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish

    我还有一个问题:

    -是否有可能降低用于实现 ZVS 的负电流? 在我的仿真中、我需要一个比实际(-4.6A)更低的负次级电流(-3.75A)。 因此、即使实际 Coss 低于仿真值、损耗也高于预期。 我知道该电流会自动调优以在初级 FET 上实现 ZVS、但我想确定。

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我认为这可能很难实现、因为其中大部分是内部的。 最后、正如您指出的那样、这必须是针对初级 FET 和 SR FET 的 Coss 以及钳位电容进行优化的结果。 以下是基于所考虑的研究进行的一些权衡:

    此致、

    Harish