This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:CC 期间充电电流降至0.3A

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417752/bq25731-charging-current-drops-to-0-3a-during-cc

器件型号:BQ25731

工具与软件:

您好!  

我将使用 TPS25751D 和 BQ25731的组合来实施双角色 USB-C PD 系统。 我使用的电路是 IC 数据表中提供的典型应用的副本。 至于 TPS25751D 的 bin 文件、应用程序自定义工具仍不允许使用 BQ25731、因此我收到了一个用于该线程的自定义 bin 文件(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396813/tps25751-bin-file-for-bq25731/5348643#5348643)。

我的系统将在 CC 期间以5A 的电流为4节串联锂离子电池充电、并以16.752V 的电压进入 CV。 我当前使用60W USB-C PD 充电器为 USB-C 端口供电、因此 CC 电流开始减小、而电池电压增加、因为电池的输入功率限制为60W (这是正常情况)。 我遇到的问题是、在低电池电压(12V - 13V)下、BQ25731开始以大约4.5A (正常)的 CC 电流充电、但几分钟后、CC 电流会降至0.3A 并保持不变。 我试图找到为什么这是发生的原因,但可以看到任何东西。 是否有任何可能导致此问题发生的软件或硬件设置?

谢谢

更新

在该状态下、我设法将 EV2300连接到 BQ25731、并获取充电器设置。 我注意到充电电流设置为256mA。 我手动将此值更改为4.5A、CC 充电电流高达4.1A (电池电压为13.681V、电源功率限制为60W、因此良好)。 这意味着、在 CC 充电期间、充电电流寄存器值会以某种方式发生变化、或者 TPS25751D 会因某种原因而发生变化。  

这种情况可能发生的原因有哪些? 由于我被限制为60W、因此充电基本上以恒定功率进行(电流会在电压增加时减小以保持最大功率60W)、那么 TPS25751D 是否会不断更新充电电流寄存器并在某个时候发送不正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darren、

    BQ25731默认充电电流为256mA。  

    POR 后、充电电流()为256 mA。 以下情况也会使充电电流重置为256 mA:

    •CELL_BATPRESZ 变为低电平(移除电池)。
    •STAT_AC 无效(移除适配器)。
    •RESET_REG 被置位并复位所有寄存器。
    •充电电压写入为0V
    •触发看门狗事件。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 最后、我发现我们的系统中存在一种特定情况、该情况导致充电器与电池断开连接、从而导致复位。