This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:数据表

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51388, TPS51388EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414470/tps51388-datasheet

器件型号:TPS51388

工具与软件:

大家好!


TPS51388产品页面上没有 PDF 数据表。
请提供 PDF 数据表。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    请参阅附件。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS51388.pdf

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:


    感谢您的答复。

    我还有一个问题。
    VOUT = 1V (0A 至12A)时是否存在波形瞬态响应?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    不、我们现在没有该波形。 如果需要、您可以应用 EVM 进行测试。 我是 OOO 本周、如果你需要我帮助你完成这个测试、我可能会做这个、并在下周回复你。 请告诉我你的想法。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:


    感谢您的答复。

    如果可以对其进行测试、我希望看到波形。
    客户的使用条件如下:

    - VIN=12V
    - VOUT = 1.0V
    - IOUT=12A

    我非常感谢你的支持。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我现在没有这个波形。 当我下周回到办公室时、您可能需要等我再做这件事。 谢谢  

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:


    我正在等待你的答复。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    请参阅下面1V 输出的波形(ch1为 Vo_ripple、Ch4为 IO)。 我更改了 TPS51388EVM 的 BOM、请参阅数据表。 IO 压摆率为1.6A/us (电子负载的最大值)。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:


    感谢您的大力支持。
    我会将其发送给我的客户。

    它真的很有帮助!


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助!