This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62270:适用于预偏置操作的稳压器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418683/tps62270-suitable-regulator-for-prebiased-operation

器件型号:TPS62270
主题中讨论的其他器件:TPS628301

工具与软件:

尊敬的论坛

我需要知道用于1.8V 输出、500mA 绝对最大电流的直流/直流降压稳压器

并且可以在输出端预偏置。

该稳压器用于为 STM32L412处理器供电、理念是它与 LDO 稳压器并行运行

当处理器处于睡眠模式 或停止模式时、调节是由 LDO 完成的、当处理器启动时、特别是运行时

写入外部 QSPI 存储器、处理器启用直流/直流转换器

对于此类情况、建议使用哪种转换器? 如果您也可以为我的此操作推荐一个 LDO、我们也将欢迎您的使用。

好的

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    一种更安全且更常用的方法是将 LDO 串联(在降压转换器和处理器之间)。 此降压转换器输出可调节至比您的处理器所需电压高100mV 至200mV 左右。 这样、LDO 将具有足够的压降来清除降压转换器的 PFM 开关纹波。 此外、由于压差较低、您也不会松散太多的效率。 如果您选择这种降压、采用 LDO 系列方法、则可以选择 TPS628301作为降压转换器。 对于 LDO、您可以创建一个新帖子吗?

    此致、

    Varun