This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:应对过压问题的建议

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416831/lm5146-q1-suggestion-to-deal-with-over-voltage-issue

器件型号:LM5146-Q1

工具与软件:

您好!

 我正在使用交流/直流电源、最初是 Vin=60Vac (最大值)、我已使用 LM5146-Q1 Vout=28.5VDC@15Amax 完成了该设计、现在 Vin=100VAC、有任何处理该问题的建议吗?

谢谢

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我假设交流输入端有一个整流器。 LM5146-Q1可支持高达100V 的输入电压。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

       是的、交流输入上的是整流器、我将电压钳制在85VDC=60Vac rms、我在 LM5146-Q1 EVB 中看到 Vin=85V、因此在85V-100V 之间、我是否应该了解任何内容? 比如灵敏度、备用性、或者我需要钳位到95V、90V 等

    谢谢

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    该 EVM 具有100V 的 FET、因此保守地考虑了85V 的最大输入电压。 当 Vin 升高时、需要注意的主要是短时 SW 节点电压尖峰-这只允许略高于100V 的 SW 额定电压。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

      非常感谢您的大力支持、我相信我已经在上周做最大功率测试时看到了这样的情况、我会密切关注它。

    谢谢

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph。