This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS41070输出电压会瞬间增加

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417682/tps40170-tps41070-output-voltage-instantly-increases

器件型号:TPS40170
Thread 中讨论的其他器件: LM5145LM5146

工具与软件:

尊敬的先生:

TPS40170的输出为12V、后端直流/直流转换器可承受18V 的电压。 现在出现了后端直流/直流转换器烧毁的现象;我想请问如何确保 TPS40170的输出电压稳定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    尝试填写 LM5145的快速入门计算器、因为它具有相同的环路/补偿参数。 确保将陶瓷输出电容器的电压降额。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助提供一个参考设计吗,输入电压:54V,Vout:12V,Iout: 6A ;谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关12V 输出、请参阅 LM5145数据表应用示例。 此外、LM5146 EVM 为12V/8A/400kHz。

    PS:尽管控制器类似、但最好使用 LM5145/6而不是 TPS40170