This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200:数据表没有直接指示哪个 Vout 连接到了哪个 Vin?

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415906/lm66200-datasheet-does-not-directly-indicate-which-vout-is-connected-to-which-vin

器件型号:LM66200
主题中讨论的其他器件:TPS61033LM66100

工具与软件:

1. 有人能告诉我、此部件上的哪个 Vout 引脚对应于 Vin1、哪个 Vout 引脚对应于 Vin2吗?   数据表中未指出这一点、我想在不连接 Vout 的情况下独立使用理想二极管。

2. 我将在 Vin1 (3.2V - 2.2V)上连接电池。  我将把 TPS61033升压转换器连接到 Vin2。  我将在不同时间启用升压转换器。  ON 被接至低电平、以便始终启用输出。  我正在寻找完整性检查、您可以预见任何原因、可能无法在 Vin1和 Vin2之间来回切换?

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    VOUT 对于两个输入是通用的。

    由于您需要一个不间断的 VOUT、所以要将两个不同的 VOUT (如果可用)连接在一起、对吧?  

    2.是的,您可以使用此控制器,系统将正常工作。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven。

    感谢您的答复。  是的、我理解、但您能否从工程团队了解这些二极管是否为单二极管提供而内部未连接?  如果是、那么 Vin 上的哪个引脚对应于什么 Vout?  我可能想要独立使用这些示例、而无需您在我的设计中证明这是一种预防措施。

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    让我检查一下这是否可行。 或者也可以考虑使用 LM66100。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    VOUT 引脚在 内部连接、不能单独使用。

    此致、

    Shiven Dhir